7IT02-0421-03

Adattatore di tensione (Adattat. V)

L'adattatore di tensione può essere utilizzato per monitorare il sistema di potenza senza messa a terra con una tensione nominale superiore a 480 V CA/CC.

Per questo parametro sono disponibili due valori:

Valore Uso consigliato
Nessuno (predefinito) Utilizzare quando la tensione nominale del sistema di potenza senza messa a terra monitorato è ≤ 480 V CA/CC.
VA1T Utilizzare quando la tensione nominale del sistema di potenza senza messa a terra monitorato è ≤ 480 V CA/CC e ≤ 1000 V CA/CC.

Vedere Accessori per ulteriori informazioni sugli adattatori di tensione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?