Configurando parâmetros do alarme de isolação
- Navegue para .
- Modifique o valor dos parâmetros de acordo com a tabela
a seguir:NOTA: Use os botões do menu contextual para modificar o valor dos parâmetros.
Parâmetro Valores permitidos Valor padrão Descrição Alarme de isol. 0,04…500 kΩ 1 kΩ Selecione o valor do limiar do alarme de isolação. Atr. alar. isol. 0 s...120 minutos 0 s Selecione o valor de atraso do alarme de isolação. Pré- alarme - 1 kΩ...1 MΩ
- DESLIGADO
DESLIGADO Selecione o valor do limiar do alarme de isolação de prevenção. Atr. pre- al. 0 s...120 minutos 0 s NOTA: Este parâmetro é habilitado quando a opção Pré- Alarme é definida com qualquer valor entre 1 kΩ...1 MΩ.Selecione o valor de atraso do alarme de isolação de prevenção.Injec. deslig. -
LIGADO
-
DESLIGADO
DESLIGADO -
Selecione LIGADO para detectar a desconexão da ligação de injeção.
-
Selecione DESLIGADO para desativar esse recurso.