Configurando parâmetros de rede
- Navegue para .
- Modifique o valor dos parâmetros de acordo com a tabela
a seguir:NOTA: Use os botões do menu contextual para modificar o valor dos parâmetros.
Parâmetro Valores permitidos Valor padrão Descrição Aplicaç. -
Circ. pot..
-
Circ. cont.
Circ. pot.
-
Selecione Circ. pot. para aplicações industriais ou náuticas que contenham cargas de energia e eletrônica de potência, como variadores de velocidade, inversores ou retificadores.
-
Selecione Circ. cont. para circuitos de controle auxiliar usados para ativar sistemas de energia que contêm cargas sensíveis, como PLCs, IOs ou sensores.
Filtragem -
4s
-
40s
-
400s
40s
Selecione o tempo de filtragem dependendo da aplicação. NOTA: A seleção desse valor será restrita, dependendo do que tiver sido escolhido no valor Aplicaç.Localização -
DESLIGADO
-
Pré.Al.
-
Alarme
-
IFL
Alarme
-
Selecione Alarme se o modo de impulso for necessário, caso o alarme de isolação esteja ativo e a resistência da isolação seja inferior a 2 KΩ (se você estiver usando o XD312 como localizador de falhas).
-
Selecione Pré.Al. se o modo de impulso for necessário, caso o alarme de isolação de prevenção esteja ativo e a resistência da isolação seja inferior a 50 KΩ (se você estiver usando o XD312H como localizador de falhas).
-
Selecione IFL se o modo de impulso for necessário, caso o pré-alarme de isolação esteja ativo e a resistência da isolação seja inferior a 2 KΩ (se você estiver usando o IFL12MCN como localizador de falhas).
NOTA:-
Se você selecionar Pré.Al., precisará selecionar o limiar do alarme de prevenção.
-
A seleção desse valor será restrita, dependendo do que tiver sido escolhido no valor Aplicaç.
Adapt. V -
Nenhuma
-
VA2
-
PHT1000
-
HV1700
Nenhuma
Selecione o adaptador se a tensão da rede for superior à tensão nominal da rede do dispositivo. NOTA: A seleção desse valor será restrita, dependendo do que tiver sido escolhido no valor Aplicaç.Frequência -
50 Hz
-
CC
-
400 Hz
-
60 Hz
50 Hz
Selecione a frequência nominal do sistema de energia monitorado. NOTA: A seleção desse valor será restrita, dependendo do que tiver sido escolhido no valor Aplicaç.Lig. T. R. El. -
DESLIGADO
-
0,1....2 MΩ
DESLIGADO
-
Selecione DESLIGADO para que o dispositivo não compense a resistência da isolação reportada com o valor da resistência neutra de aterramento.
-
Selecione o valor da resistência neutra de aterramento, com a qual o dispositivo compensa a resistência da isolação medida.
-