7ZH02-0423-03

检测断开的注入连接

如果未检测到注入信号,设备会显示一条消息。

如果设备的注入电路中断,显示屏将显示以下信息并开始闪烁:

默认情况下,已激活检测断开的注入连接参数(参数断开注入连接设置为)。

安装和试运行设备和电气面板时,将设备电源插头插入电力系统之前,请设置参数为断开注入连接设置为,以防止显示消息。

根据电气网络或应用的要求,在最终试运行期间,您可能需要重新激活断开注入连接检测参数(方法是通过选择设置 > 绝缘警报 > 断开注入连接设置为)。因此,设备在运行期间不断监控并报告任何注入连接或接线问题。

本页的QR代码

这有帮助吗?