7ZH02-0423-03

示例应用:未接地电力系统的绝缘监控,并将警报输出发送给监控器

您可以使用 IMD 监控未接地电力系统并将报警发送给监控器。

未接地电力系统中包括中性点未接地的变压器。

绝缘由 IMD 监控,其绝缘警报和预防性绝缘警报输出连接到联网设备(例如:PLC)上的可用输入。此设备通过通讯网络连接到监控器。

注: 在此示例中,只有绝缘警报和预防性绝缘警报信息可供监控器使用。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.