7ZH02-0423-03

示例应用:连接到通信网络的未接地电力系统绝缘监控

您可以使用 IMD 监控未接地电力系统并提供远程显示和配置功能。

未接地电力系统中包括中性点未接地的变压器。

当 IMD 通过 Modbus 连接链接到监控器时,支持以下操作:

  • 显示屏: 产品状态、绝缘报警的状态(有效、无效、已确认)、预防性绝缘报警的状态、最近 30 个带时间标记的事件的详细信息、用于创建在不同时期监控这些值的表或曲线的 R 和 C 的值

  • 远程配置产品。除 Modbus 参数外,所有设置均可远程访问。

注: 借助以太网网关可以使用现有的以太网网络。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?