7ZH02-0423-03

示例:带两条传入支路的注入排除

您可以使用注入排除来监控两个传入支路。

使用带常开 (NO) 辅助触点的断路器:

使用带具有常闭 (NC) 辅助触点的断路器:

条件 结果

  • D1 闭合,且

  • D2 开启

两个设备都处于活动状态:

  • 1 号设备监控系统的绝缘,

  • 2 号设备仅监控互感器 2 连接直至 D2 的绝缘。

  • D1 开路,且

  • D2 闭合

两个设备都处于活动状态:

  • 1 号设备监控变压器 1 连接直至 D1 的绝缘。

  • 2 号设备监控系统的绝缘。

  • D1 闭合,且

  • D2 闭合

  • 1 号设备监控系统的绝缘。

  • 2 号设备必须是已抑制。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.