显示屏
可以设置对比度和背光,并为显示屏启用屏保程序。
可以通过选择
访问设备的显示屏参数。显示屏参数及其允许值和默认值如下:
下表已预填。在进行任何更改之前请检查行预填内容。
参数 | 默认值 | 允许值 |
---|---|---|
对比度 | 50 % | 10 % 至 100 % |
背光 | 100 % | 10 % 至 100 % |
屏保程序 | 关 |
|
要修改参数值,请参阅使用显示器修改参数。