7ZH02-0423-03

I/O 配置

您可以配置继电器参数以适应继电器输出信息的类型,还可以配置注入。

可以通过选择菜单 > 设置 > I/O 配置访问设备的 I/O 参数。

I/O 参数包括:

  • 绝缘警报继电器

  • 预防性警报继电器

  • 抑制输入

  • 应答抑制

  • 确认警报继电器

  • 更正故障信号

  • 自动测试继电器

  • 抑制类型

要修改参数值,请参阅使用显示器修改参数

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.