监控电力系统绝缘
设备根据以下时序图监控未接地的电力系统的绝缘电阻,该时序图为默认设置:
| 0 | 在系统上检测到绝缘等级下降。绝缘电阻降至预防性绝缘警报阈值以下。预防性绝缘警报继电器切换状态且预防性绝缘警报指示灯点亮。 |
| 1 | 在系统上检测到绝缘故障。 |
| 2 | 一旦经过 T(绝缘警报延时)时间,设备将切换到绝缘警报状态。绝缘警报继电器切换状态,绝缘警报指示灯点亮。 |
| 3 | 按下 按钮以确认绝缘警报。绝缘警报继电器和预防性绝缘警报继电器均恢复为初始状态。根据
I/O 的设置,预防性绝缘警报继电器和绝缘警报继电器可能会或可能不会恢复为初始状态。时序图表示设置
I/O 以确认继电器的情况。欲了解有关继电器模式的更多信息,请参阅继电器模式。欲了解有关继电器确认的更多信息,请参阅继电器确认。 |
| 4 | 绝缘故障得到纠正。警报指示灯熄灭。设备恢复为正常状态。 |
注: 如果您不确认绝缘报警状态,并且绝缘值再次上升超过绝缘报警阈值,则绝缘故障将记录为瞬时。