7ZH02-0423-03

应用(应用

该设备经过设计和测试,与可监控的不同应用兼容。该设备兼容以下应用:

  • 电源电路:包含电源负载的工业或船舶应用以及速度驱动器、逆变器或整流器等电力电子设备。

  • 控制电路:用于驱动电力系统的辅助控制电路。这些电路包含敏感负载,如 PLC、IO 或传感器。

  • 中压系统:使用与 Schneider Electric 兼容的电压互感器,最高可承受 33 kV 的电压。

要根据应用优化设备的测量性能,可以根据安装设备所在的应用类型设置应用参数:

参数值 适用型号 应用
电路(默认) IM400N 电源电路
控制电路 IM400N 控制电路
THR * IM400THRN 中压系统

注: 对于 IM400THRN应用值固定为 THR

网络菜单中可访问的以下测量参数会根据应用值自动进行预设:

  • 过滤

  • 定位

  • 电压适配器

  • 频率

  • 注入 *

在典型条件下无需配置这些参数。下表列出了根据应用值预设的测量参数的值:

预设值 应用
电路 控制电路 THR
过滤 40 秒 40 秒 20 秒
定位 报警 -
电压适配器
频率 50 Hz DC -
注入 * - - 60V

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.