安全标准合规要求
简介
设备已通过 SIL 2 和 SIL 1 认证且符合 IEC 61508 标准:2010(与功能安全相关的标准)和 IEC 61557-15:2014(以 IEC 61508 为基础,专用于使用 IMD 和 IFL 设备的 IT 系统)。
安全功能分类:
功能 | SIL |
---|---|
RIW(远程绝缘警告) 与冗余执行器一起使用 |
SIL 2 |
RIW(远程绝缘警告)或 REDC(远程启用/禁用命令) 与单个执行器一起使用 |
SIL 1 |
下列型号和商业参考号已经过认证:
型号 | 产品物料号 |
---|---|
IM400N | IMDIM400N |
IM400THRN | IMDIM400THRN |
范围
如果系统的安装和接线符合所说明的内容,则设备和附件(电压适配器)认证有效。
产品设置
为了符合功能安全标准的要求,必须使用以下参数来配置设备,可以通过选择
来访问:参数 | 描述 | 值 |
---|---|---|
绝缘警报继电器 | 绝缘警报继电器 | 故障保护 |
预防性警报继电器 | 预防性绝缘警报继电器 | 映射 |
抑制输入 | 禁用注入输入 | 常开或关 |
确认抑制 | 抑制信号的确认 | 开 |
确认警报继电器 | 确认警报时允许触发继电器 | 关 |
更正故障信号 | 绝缘故障消失后允许信号持续 3 秒 | 关 |
测试继电器 | 手动自动检测期间切换继电器 | 关 |
有关这些参数的详细信息,请参阅I/O 配置。