试运行
通过排除管理验证正确的绝缘监控
为了对电力系统进行适当的绝缘监控,重要的是同一时间由一个绝缘监控设备对其进行监控。
对于大多数不包含多个支路或多个母线耦合的系统,这很容易实现,因为系统中始终只有一个设备处于活动状态。
对于具有多个支路或电源母线耦合的系统,监控系统嵌入了多个设备(请参见禁用注入输入(抑制输入))。通过禁用注入触点来管理根据电力系统配置的每个设备的排除/激活。在试运行过程中,重要的是要验证电力系统各部分的绝缘是否由活动设备监控,并且对每个设备的排除/激活的管理不会导致电力系统的一部分受到一个以上设备的监控或没有设备对其进行监控。这是为了避免漏报的绝缘故障。
绝缘计量和绝缘故障检测测试
要验证设备是否已正确安装和配置:
-
通过在设备的接线端子 1 和 3 之间连接一个已知电阻 (10 kΩ) 并检查是否正确测量到电阻来检查设备。对于此测试,请勿将设备连接到受监控的网络。
-
通过连接设备的接线端子 1 和 3(产生 0 Ω 绝缘故障)来检查绝缘故障检测。对于此测试,请勿将设备连接到受监控的网络。
绝缘警报继电器接线测试
要验证绝缘警报继电器在安装中的接线是否正确,请使用该继电器执行设备测试。
检测断开的注入连接
默认情况下,断开的注入连接检测参数设置为关。此设置避免在将设备连接到电力系统和负载之前进行安装和试运行时显示检测到断开的注入连接消息。
根据系统或应用要求,可以在执行最终试运行时启用断开的注入连接检测参数(将其设置为开)。这样设备就可以在运行期间连续执行此检查,并报告任何注入连接或接线问题。
HV1 / HV2 接线测试
设备与电压适配器 IM400-1700、PHT1000 或 P1N 之间的连接是确保设备正确运行的关键。
检查 HV1 和 HV2 接线端子到电压适配器的接线。在 IM400-1700 接线端子 1 和设备接线端子 3 之间,或 PHT1000 接线端子 3 和设备接线端子 3 之间,或 P1N 接线端子 2 和设备接线端子 3 之间连接一个已知的电阻(例如 10 kΩ)。检查设备是否正确测量电阻。对于此测试,请勿将 IM400-1700、PHT1000 或 P1N 连接到受监控的电力系统。
设置保护密码
为避免未经授权或未经培训的人员进行任何意外操作,请设置保护密码。