故障排除
下表介绍了潜在的问题、其可能的原因、您可以执行的检查和每个问题可能的解决方案。参考此表之后,如果您仍不能解决问题,请与您当地的Schneider Electric销售代表联系以获取帮助。
| 潜在问题 | 可能原因 | 可能解决方案 |
|---|---|---|
|
打开时设备不显示任何内容。 |
设备没有接通电源。 |
检查辅助电源是否存在。 |
| 辅助电源不兼容。 |
检查辅助电压:U = 110...480 Vac |
|
|
设备提示发生了绝缘故障,但系统没有显示异常行为的迹象。 |
绝缘警报阈值不合适。 |
检查绝缘警报阈值。根据需要修改绝缘警报阈值。 |
| 故障的预防性警报阈值不合适。 | 检查预防性绝缘警报阈值。适当修改预防性绝缘警报阈值。 | |
|
您有意产生一个绝缘故障,但设备未能检测到它。 |
用于模拟故障的电阻值大于绝缘警报阈值。 | 使用低于绝缘警报阈值的电阻值或修改绝缘警报阈值。 |
| 中性点和接地点之间未检测到故障。 | 再次开始,确保检测的是中性点和接地点。 | |
| 产品状态指示灯点亮为红色,显示屏显示检测到断开的注入连接。 | 试运行时,电气面板未连接电气设备。 |
|
| 设备的注入线或接地线被切断。 | ||
| 设备将具有低电容和高电阻的电力系统视为注入断开的系统。 | ||
| 产品状态指示灯点亮为红色,显示屏显示自动检测期间发生错误。 | 设备的注入电路被切断。 | 短暂断开设备的辅助电源。 |
| 尽管设备已通电,但是产品状态指示灯未点亮。 | 指示灯点亮故障。 | 重新开始自动检测并检查产品状态指示灯是否短暂点亮。 |
| 发生故障时警报指示灯不会点亮。 | 指示灯点亮故障。 | 重新开始自动检测并检查警报指示灯是否短暂点亮。 |
|
骚扰警报 |
高度扰动的未接地电力系统上可能存在电能质量问题 |
检查过滤的值。根据需要修改过滤。 |
|
设备响应速度慢 |
过滤不合适。 |
检查过滤的值。根据需要修改过滤。 |