7ZH02-0423-03

从网格上安装和拆卸

您可以使用固定支架(参考号 01199 Prisma 目录)或同等产品将设备安装在网格上。安装后不得使设备倾斜。在安装或拆卸设备时,可以保持端子板的连接和接线,也可以将其卸下。对于美国和加拿大,设备安装应仅是开放式的。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?