7IT02-0423-03

Soglie di allarme isolamento (Allarme isol.) e allarme isolamento preventivo (Allarme prev.)

È possibile configurare i valori soglia allarme isolamento e allarme isolamento preventivo in base al livello di isolamento dell'applicazione che si sta monitorando.

Parametro Valori consentiti Valore predefinito
Allarme isol. (soglia allarme isolamento) 0,04-500 kΩ 1 kΩ
Allarme prev. (soglia allarme isolamento preventivo)
  • 1 kΩ-1 MΩ

  • OFF

OFF

All'accensione del dispositivo, esso recupera gli ultimi valori soglia allarme isolamento preventivo e allarme isolamento registrati.

NOTA: la soglia allarme isolamento preventivo deve essere sempre maggiore della soglia allarme isolamento.

Un allarme isolamento viene cancellato quando il livello di isolamento supera il 20% della soglia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?