7IT02-0423-02

Esempio: esclusione dell'iniezione con due linee di alimentazione in entrata

È possibile utilizzare l'esclusione dell'iniezione per monitorare due linee di alimentazione in entrata.

Uso degli interruttori con contatti ausiliari normalmente aperti (NA):

Uso degli interruttori con contatti ausiliari normalmente chiusi (NC):

Condizione Conseguenza

  • D1 chiuso e

  • D2 aperto

Entrambi i dispositivi sono attivi:

  • Dispositivo n. 1 monitora l'isolamento del sistema,

  • Dispositivo 2 monitora solo l'isolamento della connessione del trasformatore 2 fino a D2.

  • D1 aperto e

  • D2 chiuso

Entrambi i dispositivi sono attivi:

  • Dispositivo 1 monitora l'isolamento della connessione del trasformatore 1 fino a D1.

  • Dispositivo n. 2 monitora l'isolamento del sistema.

  • D1 chiuso e

  • D2 chiuso

  • Dispositivo n. 1 monitora l'isolamento del sistema.

  • Dispositivo n. 2 deve essere inibito.

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?