7IT02-0423-03

Schermata inibizione iniezione

Quando la funzione di inibizione dell'iniezione è attivata (ovvero, Ingresso inib. è impostato su N.A.), viene visualizzata la schermata di stato seguente che sostituisce qualsiasi schermata di stato del sistema che può essere già visualizzata (misurazioni isolamento, allarme isolamento o allarme isolamento preventivo).

In questa schermata è possibile eseguire le azioni seguenti:

  • Premere il pulsante Menu per passare al menu principale.

  • Premere i pulsanti freccia per visualizzare la schermata delle impostazioni.

  • Premere il pulsante T per eseguire la verifica automatica.

NOTA:

Se si attiva l'iniezione del dispositivo,

  • Se il valore Tipo inib. è Int., viene avviata automaticamente una verifica automatica prima di tornare alla schermata di monitoraggio dell'isolamento predefinita.

  • Se il valore Tipo inib. è Est., il dispositivo visualizza la schermata di monitoraggio dell'isolamento predefinita.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.