Parametri di comunicazione
Prima di avviare una comunicazione con il dispositivo, configurare la porta di comunicazione Modbus. Per configurare i parametri di comunicazione, selezionare (
).I parametri di comunicazione e i relativi valori consentiti e predefiniti sono i seguenti:
Parametro | Valore predefinito | Valori consentiti |
---|---|---|
Indirizzo | 1 | 1-247 |
Config. auto | OFF |
|
Velocità di trasmissione | 19200 |
|
Parità | Pari |
|
Per modificare il valore del parametro, vedere Modifica dei parametri mediante il display.
Nella modalità punto-punto, quando il dispositivo è collegato direttamente a un computer, è possibile utilizzare l'indirizzo riservato 248 per comunicare con il dispositivo a prescindere dall'indirizzo interno del dispositivo.