Effetto della capacità di dispersione e dei disturbi della frequenza sulla precisione delle misurazioni R
IMD immette un segnale di misurazione multi-frequenza adattivo con basse frequenze e include algoritmi di integrazione ad alte prestazioni. Rende il dispositivo compatibile con grandi sistemi di potenza con una capacità di dispersione elevata e opera fuori dall'intervallo di disturbi della frequenza. Quindi, il dispositivo funziona correttamente anche con gli effetti della capacità di dispersione e dei disturbi della frequenza.
Per altri dispositivi che utilizzano segnali di misurazione della modalità di commutazione, la capacità di dispersione (C) incide sulla precisione delle misurazioni della resistenza dell'isolamento (R).
Il dispositivo funziona in sistemi di potenza con capacità di dispersione fino a 500 μF.