7IT02-0423-03

Segnale guasto isolamento corretto (Segnale guasto corr.)

È possibile configurare l'acquisizione del segnale guasto isolamento corretto in base all'uso dei carichi collegati al relè.

Per poter semplificare la correzione del guasto isolamento, il relè allarme isolamento può essere riattivato per 3 secondi quando il livello di isolamento supera la soglia di configurata. Ciò semplifica la localizzazione del guasto di isolamento quando si utilizza il metodo che prevede l'apertura a turno di ciascun interruttore. Poiché gli interruttori possono essere localizzati a una certa distanza dal dispositivo, il segnale esterno consente di individuare e localizzare il guasto di isolamento da remoto.

I valori consentiti per questo parametro sono ON e OFF. Il valore predefinito è OFF.

NOTA: questo parametro è applicabile solo se il parametro Acq. relè all. (acquisizione relè allarme isolamento) è configurato su ON.

Nelle configurazioni di sistema nelle quali il relè allarme isolamento è collegato a un dispositivo di segnalazione esterno (ad esempio, sirene o luci), i relè tornano alla posizione normale, a seconda della configurazione, quando l'allarme isolamento viene acquisito.

Segnale guasto isolamento corretto configurato su ON

0 Nel sistema viene rilevato una diminuzione dell'isolamento. La resistenza dell'isolamento scende al di sotto della soglia di allarme isolamento preventivo. Il relè allarme isolamento preventivo commuta.
1 Nel sistema viene rilevato un guasto isolamento.
2 Una volta trascorso T (ritardo allarme isolamento), il dispositivo passa allo stato dell'allarme isolamento. Il relè allarme isolamento commuta.
3 Premere il pulsante xx per acquisire l'allarme isolamento. Sia il relè allarme isolamento che il relè allarme isolamento preventivo tornano allo stato inziale.
4 Il guasto isolamento viene corretto. Il relè allarme guasto isolamento cambia stato per 3 secondi. Il dispositivo torna allo stato normale.

Segnale guasto isolamento corretto configurato su OFF

0 Nel sistema viene rilevato una diminuzione dell'isolamento. La resistenza dell'isolamento scende al di sotto della soglia di allarme isolamento preventivo. Il relè allarme isolamento preventivo commuta.
1 Nel sistema viene rilevato un guasto isolamento.
2 Una volta trascorso T (ritardo allarme isolamento), il dispositivo passa allo stato dell'allarme isolamento. Il relè allarme isolamento commuta.
3 Premere il pulsante xx per acquisire l'allarme isolamento. Sia il relè allarme isolamento che il relè allarme isolamento preventivo tornano allo stato inziale.
4 Il guasto isolamento viene corretto. Il relè allarme guasto isolamento cambia stato per 3 secondi. Il dispositivo torna allo stato normale.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?