Informazioni sul presente manuale
L'uso del manuale è destinato a progettisti, quadristi, installatori, integratori di sistemi e tecnici addetti alla manutenzione che operano sui sistemi di distribuzione elettrica non collegati a terra dotati di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD).
I termini "IMD" e "dispositivo" in tutto il manuale si riferiscono a Vigilohm IM400N e IM400THRN (per il monitoraggio di un'applicazione a media tensione). Tutte le differenze tra i modelli, quali una funzione specifica di un singolo modello, sono indicate con il numero specifico di modello o la descrizione.
Nel manuale si suppone che l'utente conosca il monitoraggio dell'isolamento e abbia dimestichezza con l'apparecchio e il sistema di potenza nel quale è installato il contatore.
Contattare il rappresentante di zona Schneider Electric per conoscere le opportunità di formazione aggiuntive disponibili riguardanti il dispositivo.
Utilizzare la versione più aggiornata del firmware del dispositivo per accedere alle funzioni più recenti.
La documentazione più recente per il dispositivo può essere scaricata dal sito www.se.com.
Documenti correlati
| Documentazione | Numero |
|---|---|
| Scheda di istruzioni: dispositivo di monitoraggio dell'isolamento Vigilohm IM400N | GDE30187 |
| Guida per la messa in servizio: dispositivo di monitoraggio dell'isolamento Vigilohm IM400N | 7EN02-0424 |
| Scheda di istruzioni: dispositivo di monitoraggio dell'isolamento Vigilohm IM400THRN | GDE30186 |
| Guida per la messa in servizio: dispositivo di monitoraggio dell'isolamento Vigilohm IM400THRN | 7EN02-0425 |
| Catalogo Vigilohm | PLSED310020EN, PLSED310020FR |
| Sistema di messa a terra: soluzione per migliorare la disponibilità della rete elettrica industriale, guida all'applicazione | PLSED110006EN |
| Système de liaison à la terre IT. Une solution pour améliorer la disponibilité des réseaux électriques dans l’industrie. Guide d’application | PLSED110006FR |
| System earthings in LV Les schémas des liaisons à la terre en BT (régimes du neutre) | Cahier technique n° 172 |
| The IT system earthing (unearthed neutral) in LV Le schéma IT (à neutre isolé) des liaisons à la terre en BT | Cahier technique n° 178 |