Adattatore di tensione (Adattat. V)
L'adattatore di tensione può essere utilizzato per monitorare il sistema di potenza senza messa a terra con una tensione nominale superiore a 480 V CA/CC. L'adattatore di tensione IM400-1700 può essere utilizzato anche in sistemi di potenza senza messa a terra inferiori a 480 V CA/CC per aumentare l'impedenza interna del dispositivo. È possibile usare IM400THRN con un adattatore di terra P1N e un trasformatore di tensione Schneider Electric compatibile per monitorare i sistemi di potenza con una tensione nominale fino a 33 kV.
I tre valori seguenti sono applicabili a IM400N:
| Valore | Uso consigliato |
|---|---|
| Nessuno (predefinito) | Utilizzare quando la tensione nominale del sistema di potenza senza messa a terra monitorato è ≤ 480 V CA/CC. |
| PHT1000 | Utilizzare
quando la tensione nominale del sistema di potenza senza messa a terra
monitorato è ≤ 480 V CA/CC e ≤ 1500 V CA/CC.
NOTA: per localizzare un errore di isolamento utilizzare il dispositivo
con PHT1000.
|
| HV1700 | Utilizzare quando
la tensione nominale del sistema di potenza senza messa a terra monitorato
è ≤ 480 V CA/CC e ≤ 1500 V CA/CC.
NOTA: non è
possibile localizzare un errore di isolamento con il dispositivo con
IM400-1700. Questo valore non può essere configurato quando il
parametro Individuazione è configurato
su ON.
|
I due valori seguenti sono applicabili a IM400THRN:
| Valore | Uso consigliato |
|---|---|
| Nessuno (predefinito) | Utilizzare quando la tensione nominale del sistema di potenza senza messa a terra monitorato è ≤ 480 V CA/CC. |
| P1N | Utilizzare
quando la tensione nominale del sistema di potenza senza messa a terra
monitorato è 33 kV.
NOTA: non è possibile localizzare un
errore di isolamento con il dispositivo P1N.
|
Vedere Accessori per ulteriori informazioni sugli adattatori di tensione.