7IT02-0423-03

Configurazione di rete

I parametri della rete elettrica possono essere adattati in base alle applicazioni elettriche che si desidera monitorare.

Per accedere ai parametri di rete del dispositivo, selezionare Menu > Regolazioni > Rete.

I parametri di rete per IM400N sono i seguenti:

  • Appl.

  • Filtraggio

  • Individuazione

  • Adatt. V

  • Frequenza

  • HRG

I parametri di rete per IM400THRN sono i seguenti:

  • Appl.

  • Filtraggio

  • Adatt. V

  • HRG

  • Iniezione

  • Res. CC pr.

  • N. trasf.

Per modificare il valore del parametro, vedere Modifica dei parametri mediante il display.

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?