7IT02-0423-03

Sequenza verifica automatica

Durante la verifica automatica, le spie del dispositivo si accendono e le informazioni vengono visualizzate sul display.

I LED seguenti si accendono in sequenza e si spengono dopo il tempo predefinito:

  1. Stato isolamento giallo

  2. Allarme isolamento preventivo bianco

  3. Stato isolamento verde

  4. Comunicazione ModBus giallo

  5. Stato prodotto rosso

Il relè cambia stato. Vedere Test con relè per ulteriori informazioni sull'esecuzione della verifica automatica con relè.

  • Se la verifica automatica ha esito positivo, viene visualizzata la schermata seguente per 3 secondi e quindi una schermata di stato:

  • Se la verifica automatica ha esito negativo, il dispositivo si riavvia automaticamente. Se il guasto persiste:

    • Il LED di stato rosso si accende.

    • Il relè allarme isolamento viene attivato.

    • Viene visualizzato il messaggio Prodotto non operativo.

    Scollegare l'alimentazione ausiliaria del dispositivo e ricollegarla. Se il guasto persiste, contattare l'assistenza tecnica.

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?