7IT02-0423-03

Schermate di stato

Introduzione

La schermata predefinita mostra il valore della resistenza di isolamento del sistema. Viene automaticamente sostituita da una schermata che segnala un allarme isolamento. La retroilluminazione dello schermo lampeggia per indicare un allarme isolamento.

Ciascuna schermata di misurazioni dell'isolamento visualizza una barra di stato nella parte inferiore contenente ulteriori informazioni.

1 Valore di isolamento
2 Barra di avanzamento per l'ora di aggiornamento
NOTA: la barra di avanzamento non viene visualizzata se il parametro Filtraggio è impostato su 4sec. */2sec. *.
3 Grafico a barre che indica il livello di isolamento su una scala logaritmica. Il simbolo indica il valore della soglia dell'allarme isolamento.
4

Barra di stato contenente ulteriori informazioni relative allo stato dell'allarme isolamento corrente. Sono presenti vari tipi di barre di stato:

  • Ritardo allarme isolamento attivo: un guasto di isolamento è stato misurato e il ritardo allarme isolamento è attivo. Questa barra indica una barra di avanzamento per il ritardo.

  • Data e ora dell'attivazione dell'allarme isolamento

  • Data e ora della disattivazione dell'allarme isolamento

  • Acquisizione relè allarme isolamento

La barra di stato può indicare anche:

  • Una verifica automatica ciclica in esecuzione in background

  • Una prima misurazione in corso (all'avvio o dopo la riattivazione della funzione di iniezione)

5

Pulsanti contestuali per spostarsi tra le schermate di isolamento o per avviare una verifica automatica manuale.

Misurazione della resistenza di isolamento (R)

Per impostazione predefinita, il dispositivo visualizza la misurazione della resistenza di isolamento per il sistema.

Allarme isolamento rilevato: guasto isolamento

Il dispositivo visualizza la schermata del guasto isolamento quando il valore di isolamento scende al di sotto della soglia allarme isolamento.

La schermata lampeggia quando viene rilevato un allarme isolamento.

Sono possibili due diversi scenari:

  • Acquisire l'allarme isolamento premendo il pulsante .

  • Se l'allarme isolamento non viene acquisito e l'isolamento del sistema torna a un valore superiore alla soglia allarme isolamento, la schermata visualizza il guasto transitorio.

Allarme isolamento acquisito

Questa schermata viene visualizzata quando l'allarme isolamento viene acquisito. La barra di stato indica l'ora in cui è stato confermato il guasto isolamento.

Allarme preventivo attivo

Questa schermata viene visualizzata quando è stato attivato l'allarme preventivo.

Guasto transitorio

Questa schermata viene visualizzata quando si verifica un guasto transitorio.

Acquisire l'allarme transitorio premendo il pulsante .

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?