Accessori
Elenco accessori
| Accessorio | Numero catalogo |
|---|---|
| Limitatore sovraccarico Cardew C "250 V" | 50170 |
| Limitatore sovraccarico Cardew C "440 V" | 50171 |
| Limitatore sovraccarico Cardew C "660 V" * | 50172 |
| Limitatore sovraccarico Cardew C "1000 V" * | 50183 |
| Base Cardew C * | 50169 |
| Impedenza ZX | 50159 |
| Adattatore di tensione IM400-1700 * |
IMD-IM400-1700 |
| Adattatore di tensione PHT1000 * | 50248 |
| Adattatore di terra P1N | PHA6326700 |
| Trasformatore di tensione | Vedere Nota |
-
Adattatore di terra P1N applicabile a IM400THRN.
-
Per informazioni sugli accessori per la localizzazione dei guasti di isolamento automatica e mobile, vedere Locating.
-
I trasformatori di tensione devono essere selezionati in modo adeguato a seconda della tensione del sistema. Consultare il catalogo trasformatore a media tensione Schneider Electric.
Limitatore sovraccarico Cardew C
Impedenza di limitazione ZX
Adattatore di tensione
Gli adattatori di tensione/terra opzionali sono:
-
IM400-1700
-
PHT1000
-
P1N
|
Funzione |
Gli adattatori di tensione IM400-1700 e PHT1000 possono essere utilizzati per collegare un IMD a sistemi non collegati a terra con tensione superiore a 480 V CA. Il cavo che collega IM400-1700 o P1N a IMD deve avere la stessa tensione nominale della rete monitorata. L'adattatore di terra P1N deve essere collegato al sistema per il funzionamento di IM400THRN. La compatibilità degli adattatori di tensione con localizzazione di guasti di isolamento è la seguente:
|
|||
|
Dimensioni |
IM400-1700 |
PHT1000 |
P1N |
|
|
Montaggio |
Su guida DIN | Su piastra di montaggio | Su piastra di montaggio | |
|
Collegamento |
Schema di cablaggio |
Schema di cablaggio |
Schema di cablaggio | |
|
(1) Adattatore di tensione collegato a una fase (2) Adattatore di tensione collegato a un neutro |
||||
Sottogruppo S3 (montaggio a posteriori)
Le soglie di allarme isolamento del dispositivo devono essere configurate a un valore più alto di 2 kΩ per poter tenere conto dell'impedenza interna del sottogruppo S3 non più commercializzato.