Risoluzione dei problemi
La tabella seguente descrive i potenziali problemi, le possibili cause, i controlli che si possono effettuare e le possibili soluzioni per ciascuno di essi. Se, dopo aver consultato questa tabella, il problema non è stato ancora risolto, contattare il proprio Schneider Electric rappresentante vendite per richiedere assistenza.
| Potenziale problema | Possibile causa | Possibile soluzione |
|---|---|---|
|
All'accensione, il dispositivo non visualizza alcun messaggio. |
Assenza di alimentazione al dispositivo. |
Controllare che l'alimentatore ausiliario sia presente. |
| L'alimentatore ausiliario non è conforme. |
Controllare la tensione ausiliaria: U = 110–480 V CA |
|
|
Il dispositivo ha segnalato un guasto isolamento, ma il sistema non mostra segni di comportamento anomalo. |
La soglia dell'allarme isolamento non è adeguata. |
Controllare il valore esistente della soglia dell'allarme isolamento. Modificare la soglia dell'allarme isolamento in modo opportuno. |
| La soglia di allarme prev. per i guasti non è appropriata. | Controllare il valore della soglia dell'allarme isolamento preventivo. Modificare la soglia dell'allarme isolamento preventivo in modo opportuno. | |
|
È stato deliberatamente creato un guasto isolamento, ma il dispositivo non è riuscito a rilevarlo. |
Il valore della resistenza utilizzato per simulare il guasto è maggiore del valore della soglia allarme isolamento. | Utilizzare un valore della resistenza inferiore alla soglia allarme isolamento oppure modificare la soglia allarme isolamento. |
| Il guasto non viene rilevato tra il neutro e la terra. | Ricominciare controllando che ci si trovi tra il neutro e la terra. | |
| Il LED di stato del prodotto emette una luce rossa e il display indica RILEVAMENTO INIEZIONE SCOLLEGATA. | Non è stato collegato nessun impianto elettrico al quadro elettrico durante la messa in servizio. |
|
| Il cavo di iniezione o il filo di terra per il dispositivo è tagliato. | ||
| Il dispositivo considera un impianto elettrico con bassa capacità ed elevata resistenza come un'iniezione scollegata. | ||
| Il LED di stato del prodotto emette una luce rossa e il display indica che si è verificato un errore durante la verifica automatica. | Il circuito a iniezione del dispositivo è interrotto. | Scollegare brevemente l'alimentatore ausiliario del dispositivo. |
| Sebbene il dispositivo sia dotato di alimentatore, il LED di stato del prodotto non si accende. | Spia difettosa | Riavviare la verifica automatica e controllare che il LED di stato del prodotto si accenda brevemente. |
| Il LED allarme non si accende in caso di guasto. | Spia difettosa | Riavviare la verifica automatica e controllare che il LED di allarme si accenda brevemente. |
|
Allarmi di disturbo |
Sistemi di potenza non collegati a terra altamente perturbati da interferenze con possibili problemi di qualità della potenza |
Controllare il valore del filtraggio. Modificare il filtraggio in modo opportuno. |
|
Tempo di risposta dispositivo lungo |
Filtraggio non appropriato |
Controllare il valore del filtraggio. Modificare il filtraggio in modo opportuno. |