7PT02-0423-03

Aplicação

Esta seção explica os seguintes exemplos de aplicações da monitorização de isolação para um sistema de energia não aterrado:

  • IMD independente

  • O IMD e as saídas do alarme de isolação e do pré-alarme de isolação são enviados a um supervisor

  • IMD conectado a uma rede de comunicação

  • O IMD e as saídas do pré-alarme de isolação e do alarme de isolação são enviados a um supervisor, e a localização de falhas de isolação é feita usando uma localização de falhas automática do XD301, XD312 ou IFL* e um localizador de falhas móvel XRM

  • IMD conectado a uma rede de comunicação, e a localização de falhas de isolação é feita usando um localizador de falhas de isolação XD308C ou IFL*

QR code for this page

Isto foi útil?