7PT02-0423-03

Tela de inibição da injeção

Quando a função de inibição da injeção está ativada (isto é, Entrada inib. está definida como N.A.), a tela de estado a seguir exibe e substitui qualquer tela de estado do sistema que já esteja sendo exibida (medição de isolação, alarme de isolação ou pré-alarme de isolação).

Você pode executar as seguintes ações nessa tela:

  • Pressionar o botão Menu para ir até o menu principal.

  • Pressionar os botões de seta para exibir a tela de configurações.

  • Pressionar o botão T para executar o autoteste.

NOTA:

Se você ativar a injeção do dispositivo:

  • Se o valor Tipo de inibição for Int., um autoteste será iniciado automaticamente antes do retorno à tela de monitorização de isolação padrão.

  • Se o valor Tipo de inibição for Ext., o dispositivo exibirá a tela padrão de monitorização de isolação.

QR code for this page

Isto foi útil?