7PT02-0423-03

Efeito da capacitância de fuga e distúrbios de frequência na precisão da medição de R

A capacitância (C) de fuga cria um caminho de fuga para o sinal de medição e reduz o nível do sinal útil que flui pela resistência (R) da isolação.

O IMD injeta um sinal de medição de multifrequência adaptável com baixas frequências e inclui algoritmos de integração de alto desempenho. Ele torna o dispositivo compatível com os sistemas grandes de energia que têm um valor alto de capacitância de fuga e isso funciona fora do intervalo de distúrbio de frequência. Desse modo, o dispositivo funciona corretamente mesmo com impacto de capacitância de fuga e distúrbios de frequência.

Para outros dispositivos que usam sinais de medição do modo de alternância, a capacitância de fuga (C) tem um impacto na precisão de medição da resistência (R) da isolação.

O dispositivo opera em sistemas de energia com capacitância de fuga de até 500 μF.

QR code for this page

Isto foi útil?