7PT02-0423-03

Exemplos de aplicação dos modos de espelhamento do relé do pré-alarme

Quando o dispositivo está inoperante, o sistema deve alternar automaticamente para outro dispositivo ao gerenciar exclusões usando a entrada de inibição da injeção. Consulte Entrada de inibição da injeção (Entrada) inib.) para obter mais informações sobre a entrada de inibição da injeção.

Defina o relé do pré-alarme de isolação para o modo de espelho e conecte os relés por cabo em série para criar uma função AND lógica. É recomendável configurar o relé do alarme de isolação no modo à prova de falhas e cabear ambos os relés (NC/C). Nesse caso, a função lógica retornará verdadeiro somente quando o dispositivo estiver inoperante ou desenergizado, ou quando um estado especial estiver ativo.

O diagrama de cabeamento seguinte é um exemplo de dispositivo cabeado no modo padrão:

Modo Entrada Estado
Sem falhas Pré-alarme Alarme Produto inoperante Sem energia
Padrão PLC 1 1 1 1 0 0
Padrão PLC 2 1 1 0 0 1

O diagrama de cabeamento seguinte é um exemplo de dispositivo cabeado no modo à prova de falhas:

Modo Entrada Estado
Sem falhas Pré-alarme Alarme Produto inoperante Sem energia
À prova de falhas PLC 1 0 0 0 1 1
À prova de falhas PLC 2 0 0 1 1 1

ALARM=(RelayState:ON) || ((StatusInput:CLOSED) & (RelayState:OFF))

  • Um alarme de isolação é detectado quando ambas as entradas de PLC estão em uma lógica 1.

  • Uma falha de produto é detectada quando a entrada de PLC é uma lógica 0.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.