Exemplo de aplicação: Monitorização de isolação de um sistema de energia não aterrado e localização de falhas de isolação enviada a um supervisor
Um sistema de energia não aterrado é um sistema que envolve o uso de um transformador cujo neutro não está aterrado.
A isolação é monitorada por um IMD cujas saídas do alarme de isolação e pré-alarme de isolação são conectadas a uma entrada disponível em um dispositivo conectado em rede (por exemplo: PLC). Esse dispositivo é conectado a um supervisor por meio de uma rede de comunicação.
A localização de falhas de isolação é feita usando os dispositivos XD301, XD312 ou IFL O relé de saída do XD301, XD312 ou IFL* é conectado a uma entrada disponível em um dispositivo conectado em rede.
O localizador móvel de falhas de isolação do XRM é usado para localizar precisamente a área onde a falha de isolação ocorreu.