7PT02-0423-03

Exemplo de aplicação: Monitorização de isolação de um sistema de energia não aterrado e localização de falhas de isolação conectada a uma rede de comunicação

Você pode usar um IMD para monitorar um sistema de energia não aterrado e fornecer remotamente funcionalidade de exibição e configuração.

Um sistema de energia não aterrado é um sistema que envolve o uso de um transformador cujo neutro não está aterrado.

Quando o IMD é vinculado ao supervisor por uma conexão Modbus, as seguintes ações são permitidas:

  • Display: o estado do produto, o estado do alarme de isolação (ativo, inativo, reconhecido), o estado do pré-alarme de isolação, os detalhes dos últimos 30 eventos com marcação de hora, os valores de R e C a fim de criar tabelas ou curvas para monitorização desses valores por períodos variáveis

  • Configurar remotamente o produto. Todas as configurações podem ser acessadas remotamente, menos os parâmetros do Modbus.

Usar o dispositivo de localização de falhas de isolação XD308C além da interface de comunicação do XLI300 ou IFL* também permite que o supervisor monitore remotamente todos os alimentadores e reporte precisamente qualquer localização de falha de isolação.

O localizador móvel de falhas de isolação do XRM é usado para localizar precisamente a área onde a falha de isolação ocorreu.

NOTA: o uso de um gateway Ethernet permite o uso de uma rede Ethernet existente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?