Instalação e cabeamento do produto
Relés
O dispositivo oferece uma opção de configuração para cumprir com as normas de segurança e aplicação. O relé do pré-alarme usado como um atuador espelhado junto com o relé do alarme de isolação atua para fornecer uma função de segurança global (com redundância invertida).
Você pode ativar essa função por meio de uma configuração de relé denominada Modo espelhado:
Uma vez ativado, o relé do pré-alarme espelha o relé do alarme em lógica invertida. Em caso de falha do produto ou falta de energia, ambos os relés são desenergizados e caem para o mesmo nível, como a seguir:
Isso permite separar facilmente um sinal de falha de isolação de um sinal de produto inoperante pela implementação de cabeamentos simples (ou da conexão a um PLC).
Entrada de estado
Ao ativar a opção Reco. inib. (Reconhecer inibição), você ativa o disparo de um alarme quando a inibição da injeção está ativada. (Consulte Entrada de inibição da injeção (Entrada) inib.).) Isso permite que o sistema no qual o dispositivo está instalado detecte erros do comando de inibição da injeção (cabeamento externo e componentes internos).
Se a instalação não exigir o uso do gerenciamento de exclusão ou se o sistema implementar o protocolo Modbus/98, uma opção DESLIGADO permitirá desativar a entrada de inibição da injeção, proporcionando uma isolação funcional completa. As mudanças de estado elétrico nessa entrada são, então, ignoradas (opção de entrada de inibição da injeção DESLIGADO) (consulte Entrada de inibição da injeção (Entrada) inib.)).
PLC
Para que o sistema detecte todos os estados do produto, o dispositivo deve ser conectado a um PLC ou dispositivo equivalente, como mostrado a seguir:
Para que o PLC cubra o estado de todos os produtos, a seguinte configuração deve ser implementada:
| Operação |
Inibição da injeção Saída digital 1 |
Relé do alarme de isolação Entrada digital 1 |
Relé do pré-alarme de isolação Entrada digital 2 |
|
|---|---|---|---|---|
| Operação normal | Sem falha de isolação/pré-alarme de isolação | Aberta | Fechada | Aberta |
| Alarme de isolação | Aberta | Aberta | Fechada | |
| Injeção desativada | Fechada | Aberta | Fechada | |
| Produto inoperante | Problema de entrada de estado | Fechada | Fechada | Aberta |
| Produto inoperante | - | Fechada | Fechada | |
| Produto inoperante | - | Aberta | Aberta | |