7PT02-0423-03

Injeção desligada (Injec. deslig.)

Você pode detectar a alta resistência da isolação no sistema e pode detectar os desligamentos.

O dispositivo detecta a alta resistência da isolação no sistema e pode detectar os seguintes desligamentos:

  • Fio de injeção

  • Fio terra

  • Entre o dispositivo e o adaptador de tensão IM400-1700

  • Entre o dispositivo e o adaptador de tensão PHT1000

Os valores permitidos para esse parâmetro são DESLIGADO e LIGADO. O valor padrão é DESLIGADO.

NOTA:

Em redes pequenas sem cargas e transformadores, nas quais o nível de isolação é alto, ou durante comissionamento sem cargas e transformadores, é recomendável definir o parâmetro como DESLIGADO.

A detecção de desligamento entre o dispositivo e os adaptadores de tensão IM400-1700 ou PHT1000 está sempre ativa e não depende do valor do parâmetro.

Se a injeção for desligada, o dispositivo exibirá DETECÇÃO DE INJEÇÃO DESLIGADA e o LED de estado do produto se ACENDERÁ. Consulte Telas de estados especiais para obter informações sobre o display do dispositivo.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.