7PT02-0423-03

Filtragem

Você pode definir o parâmetro de filtragem de acordo com a aplicação monitorada.

Esse parâmetro é usado para amenizar valores de medições de isolação que sempre dependem da operação do equipamento na aplicação. Os critérios são:

  • Número de cargas

  • Tipo de cargas

  • Tamanho do sistema (efeitos da capacitância)

  • Alternação de cargas

O dispositivo foi desenvolvido para fornecer medição precisa de capacitância e resistência da isolação em sistemas altamente instáveis com dispositivos eletrônicos de energia.Esse recurso melhora a estabilidade da medição de modo a evitar flutuação da exibição, alarme de isolação transitório indesejado e pré-alarme de isolação. O tempo de resposta associado a essa função de filtragem não afeta o sistema de energia não aterrado. Três valores estão disponíveis para esse parâmetro:

A tabela a seguir é aplicável ao IM400N:

Valor Tempo de resposta necessário para detecção de uma falha de isolação (para C = 1 μF) Uso recomendado Tempo de atualização da medição
4s 4 segundos

Use no modo de manutenção.

Faça o diagnóstico da variação rápida da resistência da isolação e da capacitância de fuga.

Use nos seguintes casos:

  • Detecção de falhas de isolação transitória de curto prazo.

  • Ao localizar manualmente falhas de isolação abrindo os disjuntores.

0,8 s
40s (Padrão) 40 segundos

Use no modo de operação.

Para monitorar a isolação de instalações comuns.

8 s
400 s 400 segundos

Use no modo de operação.

Para monitorar a isolação de instalações altamente instáveis e/ou instalações com alta capacitância de fuga.

80 s

A tabela a seguir é aplicável ao IM400THRN:

Valor Tempo de resposta necessário para detecção de uma falha de isolação (para C = 1 μF) Uso recomendado Tempo de atualização da medição
2 s 2 segundos

Use no modo de manutenção.

Faça o diagnóstico da variação rápida da resistência da isolação e da capacitância de fuga.

Use nos seguintes casos:

  • Detecção de falhas de isolação transitória de curto prazo.

  • Ao localizar manualmente falhas de isolação abrindo os disjuntores.

0,4 s
20s (Padrão) 20 segundos

Use no modo de operação.

Para monitorar a isolação de instalações comuns.

4 s
200 s 200 segundos

Use no modo de operação.

Para monitorar a isolação de instalações altamente instáveis e/ou instalações com alta capacitância de fuga.

40 s

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.