7PT02-0423-03

Montagem

Antes de instalar o dispositivo, verifique os seguintes pontos:

  • A espessura da placa de montagem deve estar entre 0,8 e 3,2 mm.

  • É preciso fazer um recorte retangular de 148 x 112 mm na placa para que o dispositivo possa ser instalado.

  • Nenhum bloco terminal pode estar conectado à unidade.

  1. Insira o dispositivo no recorte da placa de montagem inclinando o dispositivo levemente para frente.
  2. Dependendo da espessura da placa de montagem, prenda as presilhas de mola nas ranhuras de montagem na parte superior do dispositivo, como a seguir:
    Espessura da placa de montagem Fendas de fixação a serem usadas

    0,8 mm ≤ X ≤ 2 mm

    (0.031 in ≤ X ≤ 0.079 in)

    2 mm < X ≤ 3,2 mm

    (0.079 in < X ≤ 0.126 in)

  3. Prenda as 2 presilhas de mola na lateral do dispositivo e as 2 presilhas de mola na parte inferior do dispositivo.
  4. Faça o cabeamento e insira os blocos terminais como mostrado no diagrama de cabeamento relevante (consulte Diagrama de cabeamento).
QR code for this page

Isto foi útil?