7RU02-0423-03

Дисплей

Вы можете отрегулировать контрастность и подсветку дисплея, а также включить экранную заставку.

Доступ к параметрам дисплея устройства осуществляется при помощи Меню > Параметры > Дисплей.

Параметры дисплея, их допустимые значения и значения по умолчанию приведены ниже:

Следующая таблица спрофилирована. Перед внесением изменений проверьте профилирование строк.
Параметр Значение по умолчанию Допустимые значения
Контраст 50 % от 10 % до 100 %
Подсветка 100 % от 10 % до 100 %
Заставка ВЫКЛ
  • ВКЛ

    Если выбрать это значение, то дисплей выключится через 5 минут отсутствия действий. При нажатии любой кнопки или при любом сигнале дисплей включается.

  • ВЫКЛ

Чтобы изменить значение параметра, см. Изменение параметров при помощи дисплея.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.