7RU02-0423-03

Пример применения: Данные контроля изоляции незаземленной электрической сети и данные об обнаружении пробоя изоляции отправляются на устройство наблюдения

Вы можете использовать устройство IMD и прибор для поиска пробоя изоляции для контроля незаземленной системы и отправки сигнала на устройство наблюдения.

Незаземленная электрическая система – это система с изолирующим трансформатором (ИТ) с незаземленной нейтралью.

Устройство IMD осуществляет контроль изоляции, при этом его выходы сигнала о пробое изоляции и предварительного сигнала о пробое изоляции подключены к доступному входу на сетевом устройстве (например, ПЛК). Это устройство подключено к устройству наблюдения по сети связи.

Поиск пробоя изоляции осуществляется с помощью устройств XD301, XD312 или IFL. XD301, XD312 или IFL* выходное реле подключается к доступному входу на сетевом устройстве.

Мобильный прибор для поиска пробоя изоляции XRM используется для точного поиска области пробоя изоляции.

Примечание: В этом сценарии использования устройству наблюдения доступны только данные о сигнале о пробое изоляции, предварительном сигнале о пробое изоляции и канале, где произошел пробой.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?