7RU02-0423-03

Тип запрета (Тип ингибирования)

Вы можете сконфигурировать тип запрета в зависимости от незаземленной системы с несколькими входящими проводниками.

Для данного параметра доступны два значения:

Значение Описание
Внутр. (по умолчанию) Во время нахождения в состоянии запрета реле устройства отключается от внешней сети. При включении инжекции перед возвратом на стандартный экран контроля изоляции автоматически выполняется автотестирование.
Внешн. Во время нахождения в состоянии запрета реле устройства подключено к внешней сети. При включении инжекции осуществляется возврат на стандартный экран контроля изоляции.
Примечание: Автотестирование не проводится.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.