7RU02-0423-03

Обзор устройства

Устройство представляет собой цифровой прибор контроля изоляции (IMD) для низко- и средневольтных незаземленных электрических систем. Устройство осуществляет контроль изоляции электрической системы и оповещает о пробое изоляции при его наступлении.

IMD применяет низкочастотное напряжение переменного тока между электрической системой и землей для обеспечения точного контроля изоляции в сложных применениях. Состояние изоляции затем оценивается на основе полученного значения тока. Данная методика используется для электрических систем всех типов: переменного тока, постоянного тока, комбинированных, выпрямленного тока, с частотным преобразователем скорости и т. д.

Устройство предлагает следующие функции:

  • Отображение значения сопротивления изоляции (R)

  • Обнаружение пробоя изоляции в соответствии с настраиваемым пороговым значением

  • Отображение емкости утечки (C) и связанного полного сопротивления (импеданса) (Zc) *

  • Связь по протоколу Modbus RS-485

  • Запрет инжекции тока по логическому входу

  • Журнал пробоев изоляции

  • Тенденции сопротивления изоляции (R) за период от прошедшего часа до прошедшего года

  • Быстрая настройка параметров контроля в зависимости от применения

  • Совместимость с адаптером напряжения (Umax = 1700 В пер. тока Ф-Ф или Umax = 1200 В пост. тока)

  • Совместимость с адаптером заземления P1N и трансформатором напряжения (Umax = 33 кВ перем. тока) *

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?