7RU02-0423-03

Реле предварительного сигнала о пробое изоляции (Prev. Al. Rel)

Вы можете задать режим реле предварительного сигнала о пробое изоляции в зависимости от статуса изоляции.

Допустимыми значениями для данного параметра являются FS (отказоустойчивость), Стандарт и Зеркало. Значение по умолчанию – FS.

Если реле предварительного сигнала о пробое изоляции сконфигурировано в режиме отказоустойчивости (FS):

  • Реле предварительного сигнала о пробое изоляции активируется (включается) в следующих случаях:

  • Реле предварительного сигнала о пробое изоляции деактивируется (отключается) в следующих случаях:

    • Первое измерение

    • Обнаружен предварительный сигнал о пробое изоляции.

    • Обнаружен пробой изоляции.

    • Пробой изоляции обнаружен и подтвержден (если параметр Меню > Параметры > Конфиг. В-В > Определение подтв. сигнала установлен на ВЫКЛ). (см. Реле подтверждения сигнала о пробое изоляции (Ack Al. Relay)).

    • При включении автотестирования с реле, реле переключается в течение 3 секунд. (см. Тестирование с реле (Тест. с реле)).

    • При отсутствии питания от вспомогательного источника питания.

Если реле предварительного сигнала о пробое изоляции сконфигурировано в стандартном режиме (Стандарт):

  • Реле предварительного сигнала о пробое изоляции активируется (включается) в следующих случаях:

    • Обнаружен предварительный сигнал о пробое изоляции.

    • Обнаружен пробой изоляции.

    • При включении автотестирования с реле, реле переключается в течение 3 секунд. (см. Тестирование с реле (Тест. с реле)).

  • Реле предварительного сигнала о пробое изоляции деактивируется (отключается) в следующих случаях:

    • Первое измерение

    • Пробой изоляции не обнаружен.

    • Пробой изоляции обнаружен и подтвержден (если параметр Меню > Параметры > Конфиг. В-В > Определение подтв. сигнала установлен на ВКЛ). (см. Реле подтверждения сигнала о пробое изоляции (Ack Al. Relay)).

    • Предварительный сигнал о пробое изоляции не обнаружен.

    • Обнаружен неустановившийся отказ.

    • Инжекция запрещена (если Меню > Параметры > Конфиг. В-В > Признать ингибирование имеет значение ВКЛ) (см. Подтверждение запрета (Признать ингибирование)).

    • При отсутствии питания от вспомогательного источника питания.

Если реле предварительного сигнала о пробое изоляции сконфигурировано в режиме зеркалирования (Зеркало):

  • Реле предварительного сигнала о пробое изоляции зеркалирует (симметрично соответствует) реле пробоя изоляции, пока устройство работает правильно.

  • Реле предварительного сигнала о пробое изоляции прекращает зеркалировать реле пробоя изоляции, если устройство отключено или неисправно. С помощью этой функции можно выявить неисправное устройство.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.