7RU02-0423-03

Сброс

Вы можете выполнять сброс журналов и тенденций. Кроме того, вы можете выполнить сброс на заводские настройки.

Доступ к параметрам сброса устройства осуществляется при помощи Меню > Параметры > Сброс.

Доступны следующие параметры: Сброс журналов, Сброс тренда и Сброс на заводские настройки.

При выполнении сброса журналов или трендов существующие данные журналов или трендов удаляются, но значения параметров настроек остаются без изменений. При выполнении сброса на заводские настройки значения параметров сбрасываются на значения по умолчанию.

Полный перечень параметров настройки, значение по умолчанию и допустимые значения:

Следующая таблица спрофилирована. Перед внесением изменений проверьте профилирование строк.
Параметр Значение по умолчанию Допустимые значения
Сигн. изол 1 кОм 0,04…500 кОм
Ins. Al. Delay 0 с 0 с...120 минут
Предв. сигн. ВЫКЛ
  • от 1 кОм до 1 МОм
  • ВЫКЛ
Prev. Al. Del 0 с 0 с...120 минут
Откл. инжекции ВЫКЛ
  • ВКЛ

  • ВЫКЛ

Приложение

IM400N:Силовая цепь

IM400THRN: THR

IM400N:

  • Силовая цепь

  • Цепь управления

IM400THRN: THR

Фильтрация

IM400N:40 с

IM400THRN: 20 с

IM400N:

  • 4 с

  • 40 с

  • 400 с

IM400THRN:

  • 2 с

  • 20 с

  • 200 с

Обнаружение *

Сигнал

  • ВЫКЛ

  • Предв. сигнал

  • Сигнал

  • IFL

В. Адаптер

IM400N:Нет

IM400THRN: P1N

IM400N:

  • Нет

  • VA2

  • PHT1000

  • HV1700

IM400THRN:

  • Нет

  • P1N

Частота *

50 Гц

  • 50 Гц

  • Пост. ток

  • 400 Гц

  • 60 Гц

Сопротивление высокого напряжения

ВЫКЛ

  • ВЫКЛ

  • 0,1....2 МОм

Инжекция *

20 В

  • 20 В

  • 40 В

  • 60 В

  • 80 В

Сопр. перв. пост. ток *

0 кОм

0....50 кОм

Кол. трансф *

0

  • 0

  • 1

  • 3

Ins. Al. Relay FS
  • Стд.

  • FS

Prev. Al. Rel FS
  • Стд.

  • FS

  • Зеркало

Вх. блокир. Н.Р.
  • Н.Р.

  • Н.З.

  • ВЫКЛ

Признать ингибирование ВЫКЛ
  • ВКЛ

  • ВЫКЛ

Опред. реле Реле ВКЛ
  • ВКЛ

  • ВЫКЛ

Corr. Flt. Signal ВЫКЛ
  • ВКЛ

  • ВЫКЛ

Тест с реле ВКЛ
  • ВКЛ

  • ВЫКЛ

Тип запрета Внутр.
  • Внутр.

  • Внешн.

Адрес 1 1...247
Авто Конфиг. ВЫКЛ
  • ВКЛ

  • ВЫКЛ

Скорость передачи 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

Четность Четный
  • Нет

  • Четный

  • Нечетный

Изменить пароль 0000 0000...9999
Активация (Пароль) ВЫКЛ
  • ВКЛ

  • ВЫКЛ

Контрастность 50% 10...100%
Подсветка 100% 10...100%
Заставка ВЫКЛ
  • ВКЛ

  • ВЫКЛ

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.