7RU02-0423-03

Ввод в эксплуатацию

Проверка правильности контроля изоляции с помощью управления исключением

Для осуществления правильного контроля изоляции в электрической сети важно, чтобы он осуществлялся одним устройством контроля изоляции в каждый момент времени.

Для большинства систем без нескольких входящих сигналов или нескольких сборных шин это достигается просто, потому что в системе постоянно активно только одно устройство.

Для систем c несколькими входящими сигналами или сборными шинами система контроля включает несколько устройств (см. Вход запрета инжекции тока (Inhibit. Input)). Управление исключением/активацией каждого устройства в соответствии с конфигурацией электрической сети осуществляется с помощью контакта запрета инжекции тока. При вводе в эксплуатацию важно проверить изоляцию каждого участка электрической сети, контролируемого активным устройством, а также что исключение/активация каждого устройства не приводит к тому, что участок электрической сети контролируется более чем одним устройством или не контролируется ни одним из них. Это предотвращает ситуацию отсутствия сигнала о пробое изоляции.

Измерение сопротивления изоляции и проверка обнаружения пробоя изоляции

Для проверки правильности установки и конфигурации устройства:

  • Проверьте правильность установки путем подключения известного сопротивления между клеммами 1 и 3 устройства (10 кОм) и проверки правильности измерения сопротивления. Для выполнения этой проверки не подключайте устройство к контролируемой сети.

  • Проверьте обнаружение пробоя изоляции путем замыкания клеммы 1 и 3 устройства (моделирование пробоя изоляции 0 Ом). Для выполнения этой проверки не подключайте устройство к контролируемой сети.

Проверка подключения реле сигнала о пробое изоляции

Для проверки правильности подключения реле сигнала о пробое изоляции выполните проверку устройства с реле.

Обнаружение отсоединенной инжекции тока

По умолчанию параметр обнаружения отсоединенной инжекции тока имеет значение ВЫКЛ. Этот параметр предотвращает вывод сообщения Обнаружение отсоединенной инжекции тока при установке и вводе устройства в эксплуатацию до его подключения к электрической сети и нагрузке.

В зависимости от требований системы и применения вы можете включить параметр обнаружения отсоединенной инжекции тока (значение ВКЛ) при окончательном вводе в эксплуатацию. Тогда устройство будет постоянно осуществлять эту проверку во время работы и сообщать о любых неполадках с подключением инжекции тока или с проводкой.

Проверка подключения HV1/HV2

Основой правильной работы устройства является соединение между ним и адаптерами напряжения IM400-1700, PHT1000 или P1N.

Проверьте подключение клемм HV1 и HV2 к адаптеру напряжения. Подключите известное сопротивление (например, 10 кОм) между клеммой 1 IM400-1700 и клеммой 3 устройства или между клеммой 3 PHT1000 и клеммой 3 устройства или между клеммой 2 P1N и клеммой 3 устройства. Убедитесь, что устройство правильно измеряет сопротивление. Для этой проверки не подключайте IM400-1700, PHT1000 или P1N к контролируемой электрической сети.

Настройка парольной защиты

Установите пароль для защиты от несанкционированного доступа не уполномоченным или неподготовленным персоналом.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.