7RU02-0423-03

Обзор оборудования

A Дисплей
B Кнопки контекстного меню
C Кнопка Меню для перехода в главное меню
D Красный индикатор статуса устройства
E Желтый индикатор связи Modbus
F Зеленый индикатор исправной изоляции
G Белый индикатор предварительного сигнала о пробое изоляции
H Желтый индикатор сигнала о пробое изоляции
I Кнопка Esc для возврата в предыдущее меню или отмены ввода параметра
J Номер по каталогу
K Серийный номер
L Клеммная панель вспомогательного источника питания
M Клеммная панель подключения инжекции тока
N Клеммная панель сигнального реле пробоя изоляции
O Клеммная панель реле предварительного сигнала о пробое изоляции
P Клеммная панель порта связи Modbus
Q Клеммная панель входа блокировки инжекции тока

Коммерческий код устройства

Модель Коммерческий код
IM400N IMDIM400N
IM400THRN IMDIM400THRN
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.