配件
配件列表
| 配件 | 目录号 |
|---|---|
| Cardew C“250 V” 浪涌保护器 | 50170 |
| Cardew C“440 V” 浪涌保护器 | 50171 |
| Cardew C“660 V”浪涌保护器* | 50172 |
| Cardew C“1000 V”浪涌保护器* | 50183 |
| Cardew C 底座* | 50169 |
| ZX 阻抗 | 50159 |
| IM400-1700 电压适配器* |
IMD-IM400-1700 |
| PHT1000 电压适配器* | 50248 |
| P1N 接地适配器 | PHA6326700 |
| 电压互感器 | 请参阅注释 |
-
P1N 接地适配器适用于 IM400THRN。
-
有关自动和移动绝缘故障定位配件的信息,请参阅Locating。
-
必须根据系统电压适当选择电压互感器。请参阅Schneider Electric中“压电压互感器”目录。
Cardew C 浪涌保护器
ZX 限制阻抗
电压适配器
可选的电压/接地适配器为:
-
IM400-1700
-
PHT1000
-
P1N
|
功能 |
IM400-1700 和 PHT1000 电压适配器可用于将 IMD 连接到高于 480 V AC 的未接地系统。将 IM400-1700 或 P1N 连接到 IMD 的导线必须具有与被监控网络相同的额定电压。P1N 接地适配器必须与系统连接才能进行 IM400THRN 操作。电压适配器与绝缘故障定位的兼容性如下:
|
|||
|
尺寸 |
IM400-1700 |
PHT1000 |
P1N |
|
|
安装 |
在 DIN 导轨上 | 在安装板上 | 在安装板上 | |
|
连接 |
接线图 |
接线图 |
接线图 | |
|
(1) 连接到相线的电压适配器 (2) 连接到中性线的电压适配器 |
||||
S3 组件(改装)
必须将设备的绝缘警报阈值设置为高于 2 kΩ,以考虑已停售的 S3 组件的内部阻抗。