7DE02-0423-03

Alarmkonfiguration

Sie können den Isolationsalarm-Ansprechwert und die Isolationsalarmverzögerung, den Isolationsvoralarm-Ansprechwert und die Isolationsvoralarm-Verzögerung sowie die Einspeisungserkennung gemäß den elektrischen Anwendungen konfigurieren, die Sie überwachen wollen.

Sie können die Gerätealarm-Parameter durch die Auswahl von Menü > Einstellungen > Isolationsalarm aufrufen.

Die Alarmparameter lauten:

  • Isol. Alarm

  • Isol. Al. Verzögerung

  • Vor- alarm

  • Vor- Al. verz.

  • Trennen Einsp.

Anweisungen zur Änderung des Parameterwerts finden Sie unter Parameteränderung über das Display.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?