应用(应用)
该设备经过设计和测试,与可监控的不同应用兼容。该设备兼容以下应用:
-
电源电路:包含电源负载的工业或船舶应用以及速度驱动器、逆变器或整流器等电力电子设备。
-
控制电路:用于驱动电力系统的辅助控制电路。这些电路包含敏感负载,如 PLC、IO 或传感器。
-
中压系统:使用与 Schneider Electric 兼容的电压互感器,最高可承受 33 kV 的电压。
要根据应用优化设备的测量性能,可以根据安装设备所在的应用类型设置应用参数:
| 参数值 | 适用型号 | 应用 |
|---|---|---|
| 电路(默认) | IM400N | 电源电路 |
| 控制电路 | IM400N | 控制电路 |
| THR * | IM400THRN | 中压系统 |
网络菜单中可访问的以下测量参数会根据应用值自动进行预设:
-
过滤
-
定位
-
电压适配器
-
频率
-
注入 *
在典型条件下无需配置这些参数。下表列出了根据应用值预设的测量参数的值:
| 预设值 | 应用值 | ||
|---|---|---|---|
| 电路 | 控制电路 | THR | |
| 过滤 | 40 秒 | 40 秒 | 20 秒 |
| 定位 | 报警 | 关 | - |
| 电压适配器 | 无 | 无 | 无 |
| 频率 | 50 Hz | DC | - |
| 注入 * | - | - | 60V |