Messa in funzione per la conformità alle norme sulla sicurezza funzionale
Introduzione
In un impianto conforme alle norme sulla sicurezza funzionale, è necessario testare il dispositivo e il sistema completi prima di utilizzare l'impianto.
Procedura di messa in servizio
Fase | Descrizione |
---|---|
1 |
Convalidare il cablaggio del dispositivo in base alla descrizione della sezione Installazione e cablaggio del prodotto. Vedere Installazione e cablaggio del prodotto. NOTA: Controllare che la logica di esclusione sia implementata
nel PLC o nel circuito di controllo per garantire un rilevamento corretto
dell'allarme isolamento.
|
2 |
Convalidare le impostazioni del dispositivo in base alla descrizione della Configurazione prodotto. Vedere Requisiti della conformità alle norme di sicurezza. NOTA: Controllare che la logica di esclusione sia implementata
nel PLC o nel circuito di controllo per garantire un rilevamento corretto
dell'allarme isolamento.
|
3 | Convalidare il monitoraggio isolamento con la gestione dell'esclusione. |
Test di monitoraggio isolamento e rilevamento guasto isolamento
-
Quando il dispositivo è spento, accertarsi che gli ingressi del PLC o del circuito di controllo siano conformi alla sezione di installazione e cablaggio del prodotto. Vedere Requisiti della conformità alle norme di sicurezza.
-
Collegare una resistenza tra la rete monitorata e la terra e controllare la misurazione:
-
Quando il valore della resistenza è soglia di allarme +20%, non viene generato alcun allarme.
-
Quando il valore della resistenza è soglia di allarme -20%, viene generato un allarme.
NOTA: Il test deve essere effettuato offline e l'impianto sottoposto al test deve essere scollegato dal sistema. -
-
Controllare che il relè di allarme cambi stato in base alla resistenza utilizzata per il test.